スマホもLANケーブルで接続可能?
※この記事は製品や技術にまつわるお役立ち情報=豆知識を意図しておりますことから、弊社製品以外の製品や市場一般に関する内容を含んでいることがあります
 
			    	 
				スマートフォンにはLANポートがないため、通常は有線でのインターネット接続はできません。Wi-Fiに接続すればモバイル回線を使用せず通信できますが、環境によっては有線接続しか提供されていないこともあります。こちらでは、スマートフォンをLANケーブルで有線接続する方法についてお話します。
Wi-Fiが使えないシーン
無線通信がこれだけ普及した現在でもWi-Fiが使えないシーンはたびたび訪れます。
ホテルではインターネットがサービスとして提供されていますが、Wi-Fiへの対応はいまひとつといったところです。中には、部屋は有線接続のみでWi-Fiに接続するためにはロビーにいかなければならないケースも。Wi-Fi接続のために都度部屋からでなければならないのは大きなストレスです。
スマートフォンの場合、モバイル通信には通信制限が設けられているためWi-Fiを可能な限り利用しているという方も多いでしょう。観光や出張でホテルに泊まった際は、こうしたWi-Fiが使えないシーンに注意が必要かもしれません。
ノートパソコンをアクセスポイントに
LANポートが搭載されたノートパソコンがあれば、スマートフォンを間接的に有線接続できます。ノートパソコンをアクセスポイントにする方法です。
ノートパソコン自体をWi-Fiルーター化するUSBタイプの機器が販売されています。ノートパソコンさえ有線接続されていれば、この機器を利用してスマートフォンでWi-Fiを利用可能です。
また、モデルによってはパソコン自体がアクセスポイント機能を搭載しています。ホテルなどでスマートフォンを使いたい場合は、こちらを利用するのもおすすめです。
アダプタがあれば直接有線接続可能
専用のアダプタがあれば、スマートフォンをそのまま有線接続することもできます。スマホ側のUSB端子をアダプタに接続し、逆端をLANケーブルで部屋のLANポートに接続すれば利用可能です。
ただし、こうした製品は基本的にLANポートがないパソコン向けに開発されています。また、スマートフォンのOSによっては利用できない場合や別の機器との併用が必要な場合もあります。購入前に対応についてよく確認してください。
***
ご紹介したようにスマートフォンでも工夫次第で有線接続できます。これから先、Wi-Fiを使えるエリアはさらに拡大していくことが予想されますが、依然として有線接続しかできない場所は少なくありません。有線接続でスマートフォンを利用したい場合は、今回ご紹介した方法を試してください。