食品工場で広く使われている結束バンド
※この記事は製品や技術にまつわるお役立ち情報=豆知識を意図しておりますことから、弊社製品以外の製品や市場一般に関する内容を含んでいることがあります
一般的に結束バンドは、ケーブルなどを束ねたり固定したりするのに適しています。そんな結束バンドは素材や構造によって種類が分けられているため、利用シーンごとに使い分けることが必要です。
今回は食品工場に適した結束バンドをご紹介します。
食品工場の器具の固定などに活用される「結束バンド」
家庭から工場、オフィスまでさまざまな場面で活躍する結束バンド。食品工場では主に、配線や工場の器具などに結束バンドを用いられています。
食品工場内では、次亜塩素酸ナトリウムなどの薬品が使われていることが多く、耐薬品性能のある結束バンドを選びましょう。また、選ぶ際は耐久性にも注意が必要です。耐久性が弱いとすぐに劣化してしまい、結束バンドが切れて製造ラインに混入してしまう可能性も考えられます。結束バンドの混入に気が付かずにそのまま出荷すると、異物混入など大問題に発展しかねません。
そのため耐久性のある、切れにくいポリプロピレン素材の結束バンドが最適。その中でも万が一切れてしまった時に検知しやすいように、色が目立つ結束バンドを使用することも異物混入の対策になります。
さらに対策をおこなう場合、金属検知対応結束バンドの使用が有効です。食品工場には金属検知機があり、金属探知機は文字通り金属に反応します。そこで金属検知対応結束バンドを使用していれば、結束バンドが混入した場合でも金属検知機で検出が可能です。
この方法は業界で広く利用されている検出方法で、パンドウイットでも金属検知機に対応する「金属検知対応結束バンド」を用意しています。
パンドウイット製、金属検知可能バンド について
結束バンドの破損による異物混入を防ぐためにおすすめなのが、パンドウイット製の「金属検知対応結束バンド」です。
パンドウイット製の金属検知対応結束バンドは鉄成分が含まれており、金属検知機に反応します。これにより、結束バンドの破損が原因で起こる異物混入を防ぐことが可能です。
また、次亜塩素酸塩などの対薬品性に優れていることから食品工場に適しているほか、豊富なサイズ展開などの特徴があります。
ここからは、パンドウイット製の金属検知対応結束バンドをおすすめする理由を3つご紹介します。
➀食品工場で役立つ優れた特徴
パンドウイット製の金属検知対応結束バンドは、ポリプロピレン製です。
ポリプロピレン製はナイロン製に比べ、耐薬品性や耐熱性に優れ、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性あり、食品工場で使用される亜塩素酸ナトリウムにも耐性があります。
また、結束バンドの色は青色を採用。青色は食品工場でも目立ちやすい色で、視認性に優れています。
万が一、金属検知に引っかからなかった場合も、目視で確認しやすい色味にすることで人による異物混入の確認がしやすくなります。
➁専用工具でより安全に装着
パンドウイットから販売されている、「 」を活用することで、より安全にかつ頑丈に結束バンドの固定が可能です。
また、手動式結束工具を用いて装着することで、締め付け切断時にバンドの先端を下に落とすことなく切断でき、これにより切りカスの異物混入を防げます。
また、パンドウイットの手動式結束工具は、常に一定したテンションで装着できるため、通常より素早く結束でき、取り付けコストの削減も可能です。
購入しておくと便利なため、結束バンドと併せて購入することをおすすめします。
他にもパンドウイットでは、結束バンドと同様に視認性のある青色で作られた金属検知対応固定具も販売しています。金属を混ぜた材質で作られているため、金属検知機によって判別が可能です。
③豊富なサイズのラインナップ
最後に、豊富なサイズ展開も魅力のひとつです。
長さは99〜366mmまでの6サイズ、最大束線径は22〜102mmまでの5サイズを展開しています。使用する場所や用途に合わせて、適切なサイズの選択が可能です。
食品工場だけでなく、さまざまな製造工場にもおすすめ
結束バンドは食品工場だけではなく、飲料、タバコ、薬品、梱包パッケージ、タイヤ、エアバッグなどの製造工場にも最適です。
これらの製造工場でも、食品工場同様に耐性を問われるため、幅広い耐性をもつパンドウイットの金属検知対応結束バンドが活躍します。
まとめ
食品工場における異物混入の問題は、会社の信頼を揺るがす大きな問題です。
異物混入の原因の一つにもなりうるのが結束バンドの破損です。金属探知機を導入していることの多い食品工場では、金属探知機に反応する結束バンドを使用することで、結束バンドが原因で起こる異物混入を防げます。
パンドウイットの金属検知対応結束バンドは、金属探知機に反応するだけではなく、耐薬品性や耐熱性の高いポリプロピレン製のため、食品工場を始めとする製造工場に適しています。耐久性も安全性も両方兼ね備えた結束バンドをお探しの方は、ぜひパンドウイットの「金属検知対応結束バンド」の使用をご検討ください。