一度で、正しく、成端できる
OptiCam™ 2 成端工具
OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具 は、OptiCam™ 光コネクタの成端を
「一度で」「正しく」行うことができる成端工具です。

OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具 がユーザーにもたらすメリット

1️⃣ LCDディスプレイ
成端手順を簡単な指示とアイコンで案内します。フィールドファイバーとファイバーコネクタを、コネクトをかしめる前にピッタリ揃えることができます。
2️⃣ 挿入損失計算機能
合格/不合格を表示するだけではなく、挿入損失値を即座に計算できるため、成端結果の精度を確認できます。
3️⃣ 左右対称の形状
無駄のないシンプルな形状で、ユーザーはノブ、ボタン、レバーの操作順を覚える必要がありません。左右対称のデザインは、磁石によって適切に配置されるリバーシブルのクレードルを組み合わせることで、手持ちでも卓上でも、左右どちらの手でも操作できます。
OptiCam™ 研磨済み光コネクタ

コスト面のメリット
・損失測定後でも、2 回まで再成端が可能です。
・SC、LC、STコネクタをすべて、OptiCam™ 2 光コネクタ
成端工具で成端できます。

施工性のメリット
・半透明のハウジングアセンブリにより、取り付け時間の短縮、
成端の歩留まり率を向上、取り付けコストを削減します。
・かしめ工程でファイバーと緩衝材の両方を固定するので、
一貫性のある成端結果が得られます。
・現場研磨方式と比較して、半分以下の時間で施工できます。