OneMode™️
10 Gbps+ 以上のマルチモード光ファイバーインフラを手軽に
例えば、大学キャンパスのネットワークに使用されているファイバーの多くは、マルチモード光ファイバーで構成されています。
これらのファイバーは帯域幅が制限されており、ファイバータイプ、トポロジーおよび使用されているケーブル長に応じて、送信ビットレートは1Gbpsまたは100Mbpsに制限されてしまいます。しかし、これでは今日のアプリケーションとエンドユーザーの要求に応えることはできません。

マルチモード光ファイバーでサポートできるデータレートに制限をかける主な原因はモード分散です。しかし、モード分散がなくなったらどうなるでしょうか?
OneMode™️-Linkは、モード分散を排除することで既存のマルチモードファイバーを利用して10 Gbps、25 Gbps、50Gbps、またはそれ以上の速度を可能にするパッシブメディアコンバーターです。
この技術は、ケーブル配線のアップグレードの投資額を減らすことができるソリューションです。ネットワークトポロジに関係なく、OneMode™️-Linkは10 Gbps以上を転送できます。また、新たに費用をかけて配線することなく、ネットワークトラフィックを進化できるのです。
OneMode™️-Linkを使用すれば、ネットワークインフラをアップグレードするためにトレンチ、切断して交換、エアブローファイバーの配備などをする必要はありません。
OneMode™️-Linkのデバイスは、コアスイッチとエッジスイッチの間に配置します。シングルモードのファイバーモジュールは、シングルモードのパッチコードを使用して、OneMode™️-Linkに接続されます。マルチモードのファイバーインフラは、マルチモードのポートもしくはピッグテールで接続します。
800m未満のリンクの場合、マルチモードファイバーは、ファイバーアダプタを使用してシングルモードパッチコードをマルチモードファイバーに接続します。800mを超えるリンクの場合は、OneMode™️-Extenderを使用します。

技術的仕様
●動作波長 | :Oバンド(1310 nm)-Cバンド(1550 nm) |
●リーチ | :<5km |
●ファイバー芯数 | :2芯、4芯、8芯、12芯 |
●システム要領 | :チャネルあたり10+ Gb/s(各チャネルでWDMに依存しないデータレートと互換性があります) |
●挿入損失 | :<2 dB(通常:1.5 dB) |
●通信プロトコル |
:標準プロトコル(イーサネット、ファイバーチャネルなど)に対して透過的 |
物理的仕様
●ファイバータイプ | :62.5/125 μm(OM1)または50/125 μm(OM2 / OM3 / OM4 / OM5) |
●リーチ | :≤800m(標準)、<5km(エクステンダーを使用) |
●入出力 | :前面のデュプレックスLC / UPCコネクタ :デュプレックスLC、SC、またはマルチモーピッグテール |
●使用温度温度 | :-40℃〜 + 70℃(EN 300 019-1-3クラス3.4) |
●ハウジングサイズ | :ラックマウント、幅19インチ、1 RU、高さ43 mm×幅480 mm×奥行き250 mm |
FAQ
OneModeソリューションは、マルチプレーンライトコンバーター(MPLC)、基本的にはフィルターを使用して、マルチモードファイバーを結合するときに基本モードのみを励起させて一つのモードビームで形を作ります。
マルチモードファイバーは、本質的には準シングルモードリンクに変更されます。これにより、マルチモードファイバーの帯域幅伝送容量が大幅に増加します。
MPLCテクノロジーは、一連の横位相プロファイルを通じて限られた損失でレーザー光成形を可能にします。 非常に複雑なレンズとミラーのペアと考えてください。
MPLCテクノロジーにより、マルチモード光ファイバー内の異なるモードの励起が可能になります。この正確なモーダル励起により、マルチモードファイバーの帯域幅を制限するモーダル分散の物理現象を克服することができます。
モード分散は、モードがファイバーの長さ方向に移動するときに、マルチモードファイバーで発生する歪みです。
モードの速度の違いにより、受信信号はファイバを出るときに拡散または変形します。この劣化は、ビットレートが高くなるにつれてさらに深刻になります。この現象により、マルチモードファイバーの帯域幅が制限され、送信機と受信機の間で確実にサポートされる、特定のビットレートでの到達可能距離が短くなります。
「1」と「0」は、明確に定義されたファイバーに入ります。パルスがマルチモードファイバーを伝わると、モード分散によってパルスが歪められます。光パルスのこの分散または拡散により、受信機はどちらが「0」であるか「1」であるかを判断することが困難になります。

800m未満のリンクの場合、OneMode-Linkはファイバーリンクの片端、通常はMDFにのみインストールされます。リモートサイトもしくはIDFでは、マルチモードファイバーリンクがシングルモードピッグテールに融着接続され、リンクが完成します。
800 mを超えるリンクの場合、OneModeエクステンダーユニットをリモートサイトにインストールする必要があります。 エクステンダーは、余分な長さに対応するためにレーザー光を再調整します。
OneModeは、400m(1,312フィート)までの400Gbpsをサポートします。
波長分割多重(WDM)は、マルチモードファイバのデータレート伝送容量を向上させません。WDMは、10Gb/sのフローを、たとえば受信時に集約される1 Gb/sの10チャネルに分割することにより、マルチモードファイバーの制限を回避します。WDMトランシーバー、Mux/Demux、アグリゲーションレイヤーなどのアクティブなデバイスを追加すると、追加のコストとリスクが発生します。
OneModeソリューションはパッシブであり、光学的要素のみで構成されています。OneMode機器は電源を必要としません。アクティブなネットワーク機器とは異なり、接地、バックアップ電源、および監視の必要はありません。
OneModeは、純粋なファイバーソリューションであるため、パッシブです。ネットワークで最も一般的な障害は、多くの場合、光モジュールやイーサネットスイッチなどのアクティブ機器に関連しています。パッシブファイバー機器では、MTBFを報告しているメーカーはほとんどありません。故障率がほぼゼロであるため、MTBFが非常に大きくなります(数年間でMTBF> 85,000 h)。
問題がある場合は、通常、コネクタの清掃が不十分である、光ファイバーが過度に曲がっている、ファイバー接続の品質が低いなど、設置または使用条件が不十分であることが原因です。これらの問題は、Panduit OneMode認定インストーラーが施工を行い、保証することで、最小限に抑えることができます。
使用するOneMode-Linkの特定のモデルを決定するには、マルチモードファイバーのタイプ、リンクの長さ、およびリンク上のコネクタとスプライスの数を知る必要があります。この情報がわからない場合は、リンクをOTDRでテストして、リンクを特徴付け、情報を取得する必要があります。この情報はすべて、インストール前のサイト調査中に収集されます。
OneModeの背面から出るピッグテールは、既存のマルチモードファイバーに融着接続されています。これは通常、主配電盤(MDF)にあります。2つのコネクタの位置がずれている可能性があると、レーザー光が一つ目のコネクタを出て、二つ目のコネクタに入ると、高次モードが励起されるため、コネクタは使用されません。(右図参照) 遠端、または中間配線盤(IDF)で、シングルモードピッグテールコネクタはマルチモードファイバーに融着接続されます。 上記と同じ理由でコネクタは使用していません。シングルモードピッグテールコネクタをマルチモードファイバーに融着接続できる理由を理解するには、「シングルモードピッグテールとOneModeの使用」の技術資料をお読みください。

はい、OneModeはカテゴリー2の学校および図書館向けのE-Rateプログラムの対象です。OneModeは「パッシブメディアコンバーター」と呼ばれます。
アンリットファイバーにOneModeをインストールすることは、バックボーンをアップグレードするための最も簡単で邪魔にならない方法です。ただし、アンリットファイバーが常に利用できるとは限りません。その場合、回路を短時間使用停止にする必要があります。
最初のステップは、組織にとって最も重要でない回路を特定し、そこから開始することです。たとえば、バックアップのために夜間に使用されるリンクは、適切な候補になる可能性があります。もう1つの方法は、ネットワークトラフィックへの影響を最小限に抑える夜間にOneModeをインストールすることです。OneModeはかなり迅速に、通常はポートあたり2時間未満でインストールが可能です。